This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:复位电压

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/795637/msp430f6736a-reset-voltage

器件型号:MSP430F6736A

你(们)好

我的电路的电源输入上有一些高频噪声。 该噪声导致 MCU 复位。

我想知道的是…

当 MCU 上的电源电压降至足够低的水平时、是否有一条注意事项(或从哪个位置建立)、在 MCU 注册之前、它必须保持在该电压或低于该电压的最短时间长度:

a)有欠压。
b)电压过低、无法继续。

或者、我的问题可能是...在 CPU 停止运行之前、电压可以保持在1.8V 以下多长时间?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕要告诉您、我们不能确保 MCU 能够在1.8V 以下工作。 您需要做的是添加一个大电容器。

    我可以告诉您、它将首先导致复位、以确保程序不会出错。 它由 PMM 模型控制。

    如果您想了解更多信息、请参阅第2章(介绍 PMM 模型).e2e.ti.com/.../7331.MSP430x5xx-and-MSP430x6xx-Family-user-guide.pdf

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,伊斯天
    感谢您的回答。

    是的、我担心这个...因此、即使电压下降到0V 持续5nS、它也会复位?
    我已经注意到(通过示波器) MCU 需要几个"0V/5nS"骤降持续几毫秒(因此骤降的频率大约为1MHz)才能进行复位、但奇数1或2似乎没有任何影响。 那么、是否有任何数据涵盖这种情况?

    但是、根据您关于 MCU 在低于1.8V (或更高电压取决于 PMM 设置)时无法运行的说法、我的"骤降"实际上应该从电压降至 PMM MIN 设置以下到高于 PMM 设置的时间进行测量?

    Moshe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    否、PMM 将不起作用、请参阅5.8.5.e2e.ti.com/.../msp430f6736a.pdf 一章中的表5-12
    测试条件为| dDVCC/dt |<3V/s、 3V/5ns 压降过快。
    但我无法准确地回答当 MCU 以3V/5ns 的速率降至1.8V 以下时、它的性能如何。 大多数情况下、程序会出错。
    伊斯天