This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLP-7970ABP:具有 EXP-MSP432P401R。 读取读取器检测到的任何标签的 RSSI 外部值。

Guru**** 2595200 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370, TRF7970A, ENERGIA, MSP430G2553, MSP430FR4133, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/795127/ccs-dlp-7970abp-with-exp-msp432p401r-read-the-rssi-external-value-of-any-tag-detected-by-the-reader

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:TRF7970AMSP432P401RENERGIAMSP430G2553MSP430FR4133、 MSP430F2370

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我对这个开发板以及读取器都很陌生。 我下载了 P401R_TRF7970A_All_NFC_Modes 软件包、并且想要修改程序、以便在无源模式、读/写器中打印和/或保存 RSSI 外部值。 (处理 CSS)。

因此、我的目的是获得 RSSI 外部值、以便进行一些测量并跟踪与标签与读取器距离相关的信号电平。 我不需要建立任何协议、只需检测是否有任何标签响应读取器发出的磁场以及检测到的 RSSI 值是多少。 然后、打印保存该值以进行分析

我了解了该软件包的工作原理、并查看了 sloa227b.pdf 指南。 尽管如此、我无法提取该值、我无法确定在何处捕获该值。 在 NFC 工具 GUI.exe 中、有一个实时跟踪 RSSI 外部值的字段、因此我假设该值正在通过 USB 读取、捕获并发送到 GUI 程序。

此外、用于写入和读取的"简单示例"适用于 MSP430板、它与 MSP432P401R 完全不同、我无法将该程序移植到实际电路板。 我尝试简化 aproach 并安装了 Energia、其中包含所有需要的初始化、但我看到代码后面有很多从头开始的内容。

如果我能在这方面提供一些帮助,我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将研究这一点、几天后回来。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5991425 -
    对于 MSP430代码示例-这里有一个=> www.ti.com/.../sloc297
    这使用 MSP430G2553

    您必须知道并使用特定的标签协议来获取 RSSI -如果您不知道、那么您最终只会得到一个近似值或相对于您的特定情况值=>请参阅此应用手册和我们针对卡检测所做的示例-它概述了用法 我想您认为这可能是一个好主意(我也曾做过)、但最终消耗的功率比我们设计的解决该问题的最佳方案要大。

    ULP 卡检测-不使用 RSSI、而是使用 MSP430上的 ADC! )

    这里还有一个 MSP430FR4133示例、其中内置了 RSSI 功能、可将显示屏馈送到该 LaunchPad 上(如果您确实希望看到)-这适用于基于 ISO15693的动态标签:  

    http://www.ti.com/lit/an/sloa233/sloa233.pdf

    希望这能帮您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Josh。

    我读过您的解决方案、非常有趣、这真的是一项很棒的工作。 但是、我只有 MSP432P401R 和 DLP-7970ABP、因此无法实现 ADC 的该解决方案而不是 RSSI 值。

    我还会看到您告诉我的关于启动每个协议和使用标签尝试正确的 ISO 以获得 RSSI 的信息。 我想我会尝试一下。

    我的项目的最终目的是构建一个移动模式、此模式可在不与任何数据交换的情况下验证用户身份、就像 RSSI 值一样。

    无论如何都谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5991425 -
    我认为这是不可能的-但是...祝您好运-如果您需要任何帮助、请告诉我-您可能可以使用一些东西、但这将涉及为每个人制作定制标签-进行不同的调优或 Q、或者两者兼而有之。 基于身份验证的 RSSI 听起来不是一个好主意-老实说-在现有标签上有很多身份验证解决方案、TRF79xxA 系列可以读取和使用这些标签。 (大多数类型的 MIFARE 以及其他供应商提供的专有解决方案)-从1997年到2016年、我在这类工作中做了很多工作...因此、我已经看到了一些事情来去了-如果需要、请再次向您提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、如果您不介意(私下)、我想问您更多有关它的详细信息、Josh。

    只需提及 RSSI 值的这种次要模式将是一个额外的因素以及主要的授权方法、如加密、密码等 正如您所说的那样、仅以这种模式传播几乎是不可能的、而且非常不安全。

    最后一种解决方案是与 NFC 智能手机和读取器在 P2P 模式下的加密通道、通过机密性和完整性交换此模式。 SRTD NFC 论坛标准可以涵盖最后一项功能、只需创建加密通信即可。 但这是关于我的初始问题的另一个问题...

    非常感谢您花时间回答问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel -
    没问题- BTW - MSP432的板载 ADC 优于我们之前在基于 MSP430F2370的设计中使用的比较器 A+、因此我认为您可以通过硬件轻松实现并利用 ULP 卡检测 有的。

    如果您现在需要离线、我的电子邮件是 josh.wyatt@ti.com -完全可以理解。