This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:在 Energia 上使用 analogWrite()函数将 P10.4和 P10.5作为 PWM 引脚

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791809/msp432p401r-p10-4-and-p10-5-as-pwm-pins-using-analogwrite-function-on-energia

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

我正在尝试使用 Energia 上的 analogWrite()函数在引脚 P10.4和 P10.5上生成 PWM 信号。 数据表中给出了这些引脚充当计时器引脚 TA3.0和 TA3.1、我假设它们可用于在制造电路板之前生成 PWM 信号、 正如 Launchpad 手册中所述、我似乎只能在以下引脚上生成 PWM:

P2_4
P2_5
P2_6
P2_7
P5_6
P5_7
P6_6
P6_7

请告诉我如何使列表中的引脚以外的引脚用作模拟输出。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav、您好!

    我将对此进行研究并返回。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargavi、您好!

    PWM 引脚的形式为 TAx.Y、其中 Y > 0。

    在 MSP432P401R 中、这意味着以下引脚可配置为 PWM 引脚:

    • TA0.1 (P2.4)、TA0.2 (P2.5)、TA0.3 (P2.6)、TA0.4 (P2.7)
    • TA1.1 (P7.7)、TA1.2 (P7.6)、TA1.3 (P7.5)、TA1.4 (P7.4)
    • TA2.1 (P5.6)、TA2.2 (P5.7)、TA2.3 (P6.6)、TA2.4 (P6.7)
    • TA3.1 (P10.5)、TA3.2 (P8.2)、TA3.3 (P9.2)、TA3.4 (P9.3)

    我不确定哪些 Energia API 是生成 PWM 输出的合适 API。 有关 Energia 的更多问题、请联系 Energia 论坛。

    谢谢、

    SAI