This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:在 MCU RST 引脚上通过脉冲进行 WDT 复位或复位后保留 RTC 值

Guru**** 2590300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791350/msp430fr5994-rtc-value-retention-after-wdt-reset-or-reset-by-pulse-on-mcu-rst-pin

器件型号:MSP430FR5994

您好!

 如果 MCU (MSP430FR5994)持续通电、MCU RST 引脚上的 WDT 复位或 MCU 通过脉冲复位是否会损坏 RTC 值? 还是 RTC 会照常运行以保留其值?

-

谢谢

-

此致

Soumyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumyajit、

    WDT 复位和复位引脚复位不会影响 RTC 的值、就像下面的寄存器描述一样、

    因此、用户需要在加电后初始化这些寄存器、以了解基本日历值。

    复位事件后、RTC 将停止、直到 RTCHOLD 位被清零、如下页所示。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collins、
    感谢您的回复。 我尝试了 PMM_TRIGBOR。 MCU 重新启动后 RTC 值损坏。
    -
    谢谢
    -
    此致
    Soumyajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumyajit、

    在 BOR 复位事件之后、RTC 中的内容未定义、因此您需要在复位后重新配置它。 这家酒店没有达到我们的预期。 我们是否可以提供其他支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collins、
    感谢您的支持。 如果需要其他任何东西、我将打开一个新的线程。
    -
    谢谢
    -
    此致
    Soumyajit