This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:将传感器连接到单独的 MCU。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/790969/evm430-fr6047-connect-transducers-to-seperate-mcu

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047EVM430-FR6043

您好!

我正在尝试实施一个系统来测量通道宽度高达5 - 10m 的开放通道中的流速。  我有以下问题:

是否可以分离发送器和接收器传感器(将它们连接到单独的 MSP430FR6047)? 还是两者都必须连接到同一个 MCU? 离职是否可以提供至少一个 Delta-ToF 或 ToF 的信息?

2.如果发送器传感器的波束宽度足够宽,则可以同时通过各种接收器传感器捕获信号? 如果是、应如何实现配置以同时接收信号?

MSP430FR6047支持的换能器之间的最大距离是多少? 将频率降低到200kHz 并在水中使用 EVM430-FR6043能否改善传感器之间的距离较大的情况?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    下面是一些答案:

    1.为了分离发送器和接收器,您需要以某种确定性的方式同步它们,以便接收器有某种方式知道信号何时将被传输。 然后、可能会触发它以启动其自身的传输。

    2、虽然这是可能的、但我们没有进行过这样的实验。

    3.您肯定需要一个频率较低的换能器。 在这里、我们还没有在水中使用200kHz 换能器进行实验、因此您需要进行一些概念验证实验。 在气体模式下、FR6043将使您能够激励200kHz 传感器。 您可能会从较小的距离开始、以查看换能器信号在两点处的行为、从而更好地确定这对于您拥有的换能器是否可行。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonardo、
    DEL TOF 要求两个波形都要捕捉到正确的位置? 如果我们能够在 DSP 单元中传输和折叠波形、这可以提供 Del TOF 信息。
    2.如何设置配置以便实现这一点?
    3.我将通过实验进行检查。

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    1.是的、您需要将捕获的信号与时序信息进行传输。 FR6043/FR6047包含一个低功耗加速器、可通过库(DSP 库)进行访问。
    2.我会在介质中设置两个换能器、并在我将一个换能器移至与发送器正交的平面时重复发送和接收信号。 在某些情况下、信号的 SNR 会降低、您应该充分了解在"一个发送器到多个接收器"配置中使用该特定传感器的限制。

    BR、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    提供支持。
    飞行时间在用例中、Del TOF 在 ps 中、因此计时信息的顺序应该是什么。
    2.但 MCU 只能容纳2个传感器,如何将多个接收器插入同一个 MCU?

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    平台之间的计时延迟需要确定。 可使用向高优先级中断发送触发信号的 GPIO 来实现此目的。 如果在处理中断时有几微秒的延迟、则可以确定该延迟。

    2.我建议您使用其他 MCU 来解决附加传感器的问题,这些传感器具有与上述内容类似的一些信令,以同步其运行。  

    BR、
    Leo