This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2812765 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793800/msp432e401y-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TM4C1294KCPDT

您好!

通过浏览 MSP432E401Y 和 TM4C1294KCPDT 的数据表、我注意到二者引脚兼容且架构相似、但 MSP 是低功耗 MCU 和 ROM 功能支持。

我尝试 成功地在 TM4C1294KCPDT 上通过 MSP SDK 示例实现 LED 闪烁项目。 但是、我无法在 TM4C1294KCPDT 上实现 MSP SDK 中包含的 MQTT 客户端示例。

有人能告诉我我我尝试实施的内容是否正确?

谢谢

Tanvi Wagaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tanvi Wagaskar"]但是,我无法在 TM4C1294KCPDT 上实现 MSP SDK 中包含的 MQTT 客户端示例。[/quot]

    您遇到了哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为 NDK 将与 TM4C1294KCPDT 配合使用。 您是否了解过 lwip?

    e2e.ti.com/.../467352

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tanvi、

    TM4C129器件支持 NDK。 使用适用于 TivaC 的 TI-RTOS: software-dl.ti.com/.../index.html

    注意:用于 TivaC 的 TI-RTOS 中 NDK 的版本较旧。 我们目前没有任何计划发布用于具有新 NDK 的 TivaC 的新 TI-RTOS。

    为什么要在 TM4C129器件上使用 SimpleLink MSP432E4 SDK? 通常、我强烈建议您坚持使用与器件匹配的 SDK (例如 SimpleLink 与 MSP432E4器件以及用于 TM4C 器件的 TivaC 的 TI-RTOS)、因为我们以这种方式验证了软件、并且没有计划测试或支持您尝试执行的操作。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    lwIP v2.0.2支持 MQTT。
    Tanvi、TM4C 上支持哪个 lwIP 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到错误"Service Status: DHCP: Failed"(服务状态:DHCP:失败)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、


    由于我们有5000个 TM4C129器件库存、并且我们向客户销售了大约10K 的产品。 现在、我们要使用 Simplelink SDK 实现 MQTT 协议。 以便我们可以将新固件升级到现有客户。
    未来、我们计划在现有库存结束后购买 MSP432E 系列器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否确认 MSP432E4网络示例适用于 MSP432E4 LP? 我这样做是为了排除一般网络问题。 TM4C129 LP 和 MSP432E4 LP 在 EMAC 方面存在一些差异。 我认为一些 LED 是不同的、可能还有其他变化。

    此外、SimpleLink SDK 和 TI-RTOS TCP 回波示例是否都适用于 TM4C 板? 如果没有、您能否使用 Wireshark 查看 DHCP 广播是否正在运行。

    我假设您对 SimpleLink SDK 示例中的"板"文件进行了微调、以匹配您的 TM4C 板。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvi、

    是否有更新?

    Todd

    [4/25更新:将此标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有活动。]