This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-F6779:MSP430F6779:使用电能测量库生成的工程编译失败

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/794696/ccs-evm430-f6779-msp430f6779-project-generated-using-energy-measurement-library-is-compilation-failure

器件型号:EVM430-F6779

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在构建一个示例项目: EVM430-F6779_CT_3V_3C_50Hz。 一切正常、没有任何错误、它创建了 CCS 和 IAR 项目。

我想使用 CCS 和 TI 编译器编译工程、在 CCS 中导入工程应满足此条件、但当开始链接时、会出现错误输出:

警告#10207-D:自动 RTS 选择: 将索引库"libc.a"解析为"rts430x_lc_ld_eabi.lib"、但未找到"rts430x_lc_ld_eabi.lib"

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
警告#10202-D:未找到合适的入口点;设置为0
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"EVM430-F6779_CT_3V_3C_50Hz.out"

>>编译失败
Makefile:228:目标'EVM430-F6779_CT_3V_3C_50Hz.out'的配方失败
gmake[1]:***[EVM430-F6779_CT_3V_3C_50Hz.OUT]错误1.
gmake[1]:目标"辅助输出"不会由于错误而重新生成。
gmake:***[全部]错误2.
Makefile:224:目标'all'的配方失败

我使用 的是 CCS Studio 版本:7.2.0。

操作系统 Windows 7 Professional