This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:SMCLK 频率问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793664/msp430fr6972-smclk-frequency-problem

器件型号:MSP430FR6972

      我对 FR6972有疑问、 我在12个计时器上的时长为225us、时间为正常时间的80%。计时器时钟为 SMCLK、SMCLK 时钟源为 DCO (4M)。什么原因导致计时时间变短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.你如何得出结论,认为他的时间是正常的80%?
    2.你能不能给出一些现象? 使用示波器捕获波?
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好伊斯天:
    这是一种概率现象,波形未被保留,是否有任何解决问题的建议?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、
    这似乎是一个困难的线程。 您能提供更多信息吗?
    MSP430的应用是什么?
    2.当时间为正常值的80%时,会发生什么情况? 如何找到它?
    3.在哪种情况下,它会导致这种现象?

    如果要捕获 PWM 的抖动、则需要稳定的比较源。
    1.使用示波器并设置触发器,使屏幕上的波形保持稳定。 如果不稳定、则会出现问题。
    2.使用 MCU 的压缩器外设捕捉波形。
    3.使用 LED 并通过您的眼睛观看。
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有任何进展?
    伊斯天