This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:使用 DMA 块传输和突发块传输模式的不同 CRC 值

Guru**** 2537080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793548/msp430f5659-different-crc-value-using-dma-block-transfer-and-burst-block-transfer-modes

器件型号:MSP430F5659

使用块传输 DMA 模式成功计算出 CRC 值、但当更改为使用突发块 DMA 模式时、计算出不正确的值。 唯一的区别 在于、DAM4CTL 寄存器中的 DMADT 值从5变为6 (或7)。 使用 DMA 通道4。 DMA 缓冲区大小是否必须是4的倍数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.您能告诉我执行 CRC 的存储器区域吗?
    2.你能提出你的守则吗?
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否解决了该问题?
    伊斯天