This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2210:检查 MSP430V334的单线制 PCB 走线长度

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/792694/msp430g2210-check-about-the-single-wire-pcb-trace-length-for-msp430v334

器件型号:MSP430G2210

问题与 MSP430V334有关、它是 I2C 转单线转换器。 SLAS771的详细信息。

 PCB 板上的单线布线长度为13000mil。 没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我找不到任何有关 MSP430V334和 SLAS771的信息。 您能给我一个链接吗?
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、

    这是 NDA 涵盖文档。 我搜索到的 TI 网站上没有链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您能否给我发送一封电子邮件并附上相关材料、您可以在 infolink 中找到我的电子邮件地址。

    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    是固定的吗?
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、

    我的客户无法提供数据表。 让我们暂时跳过它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    没关系。 我将关闭该线程。 如果您需要帮助、可以直接向我发送电子邮件。
    伊斯天