This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:对 MSP430F2619S-HT 64引脚进行编程

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F2619S-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793716/msp430f2619s-ht-programming-msp430f2619s-ht-64-pin

器件型号:MSP430F2619S-HT
主题中讨论的其它器件:MSP-FET430UIF、 、MSP-FET

您好;

我能否使用 MSP-FET 对 MSP430F2619S-HT 64引脚进行编程 、而不使用传统的 MSP-FET430UIF 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以使用它。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水