This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:工厂编程服务

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791836/msp430fr2111-factory-programming-service

器件型号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

大家好、

下面是一些问题。

1.我们是否有针对 MSP430FR2111的出厂编程服务?

2.如果是,术语是什么(最低数量等)?

3.建议的大规模生产编程方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    感谢您的发帖、我们将研究这一点、尽快回复您。

    3.通常客户使用 MSP-GANG 在大规模生产中进行离线编程。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我与团队一起检查问题1和2。

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ling。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    我们支持在该器件上进行工厂编程。

    我只是检查一下情况、一旦我了解了所有详细信息、我就会回来。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请通过电子邮件联系我、您将在目录服务中找到我的电子邮件地址。

    此致
    Lukas