This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:MSP-EXP430G2ET

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793402/msp-exp430g2et-msp-exp430g2et

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HEVMRF430FRL152HTRF7970A

早上好、

我有相同的问题、您的解决方案对我不起作用。 我听从了你的说法,我什么也没有得到。 你有其他想法吗? 这将非常有帮助。 我可以将.out 文件下载到 MSP-EXP430G2ET 中。 稍后、当我启动 RF430FRL152HEVM 软件时、我无法连接到 Launchpad、如您在这张图片中所见:

我已将引脚置于 HW-UART 中并删除了引脚1.6。 我有什么问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您正在使用 RF430FRL152H 补丁吗? 请遵循 RF430FRL152H 补丁应用报告中的指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该选项与修补程序相关。 我的问题是我无法连接 MSP-EXP430G2ET/TRF7970A 捆绑包。 当我运行软件 RF430FRL152H GUI 时、它不会连接到文件。 您有复制粘贴的应用报告根本不起作用。

    我如何支持配置 MSP-EXP430G2ET/TRF7970A 捆绑包(硬件和软件)以使其连接 到 RF430FRL152H GUI 软件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以从您的屏幕截图中看到、在左下角的字段中、显示"进行选择"。
    是否没有 COM 端口可供选择? 只有在选择 COM 端口后,您才能按“连接到”。 按钮。

    如果没有可用的 COM 端口、请在连接 Launchpad 时与 Windows 设备管理器联系、查看此处是否有 COM。 这可能是 COM 端口驱动程序的问题。

    您写了"我已将引脚放置在 HW-UART 中并移除了引脚1.6。" 但我不明白你是怎么做的,也不明白你为什么这么做的。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在屏幕截图中、未选择 COM 端口、但我可以选择 COM1和 com2 (不是 workyng)。 我已经多次看到我有 TI 开关 HW-UART、并在许多不同的网站中删除了引脚1.6。 无论如何,我没有尝试过,也不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、我已经进行了管理以使其正常工作(是的、您必须将引脚置于 HW-UART 模式并移除引脚1.6)。 我所做的是取消编程、重新安装它、并在 Windows 7兼容性以及 AS 和管理员的情况下运行它。

    感谢您的努力!