This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:需要有关使用 ucglib 主 LCD 库修复 Energia 错误的帮助

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793726/msp430fr6989-need-help-in-fixing-error-for-energia-with-ucglib-master-lcd-library

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

我尝试使用 ucglib 库将2英寸 RGB LCD 显示屏与 ST7789v LCD 驱动程序连接起来、为此、我收到一些错误、指出未声明需要有关此方面的帮助。 我附加了所使用的库和屏幕截图。

e2e.ti.com/.../ucglib_2D00_master-editted.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Energia 是第三方 IDE。请查看43oh.com 论坛获取 Energia 支持。 您将在43oh.com 论坛中获得帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我从这里获得帮助。
    当我遇到问题时、Stefan Schauer 先生为我提供了很多帮助。
    我也在43oh.com 上发帖