This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:在 eUSCI SPI 模式下接收连续16位数据帧

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793407/msp430fr2155-receiving-continuous-16-bit-data-frame-in-eusci-spi-mode

器件型号:MSP430FR2155

你好。

MSP430FR2155是否可以使用 eUSCI 的 SPI 模式以8MHz 的频率接收连续16位数据?  

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    我们不鼓励这样做,尽管这可能是可能的。

    主要瓶颈是8MHz。 对于 eUSCI、它只处理8位数据、然后对于每条8MHz 的数据、MSP430只剩下1us 的时间来处理它、这会将 CPU 使用率增加到100%。 在这种情况下,MSP430最多只能做一件事情,而不能处理任何其他事件。 因此、强烈建议考虑另一种替代解决方案。