This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:MPU 代码

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793127/msp430fr6879-mpu-code

器件型号:MSP430FR6879

你(们)好

我们希望禁止写入0x8000的存储器。

以下代码给出了访问限制。

e2e.ti.com/.../e2e.xlsx

但它仍然可以写入。

请检查代码并提供反馈吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需从代码中看到、您最后不会启用 MPU。

    请参阅样片 code.e2e.ti.com/.../msp430fr69xx_5F00_mpu_5F00_01.c

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。
    我将检查样本。

    贝斯特雷加兹