This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F67641A:SAR ADC 采样中断会在一段时间后停止

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/792499/compiler-msp430f67641a-sar-adc-sample-interrupts-stop-after-some-time

器件型号:MSP430F67641A

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生/女士:

我正在使用 Σ-Δ ADC 触发 SAR ADC ..

并且仅使用5个 SAR ADC 通道..

在 Σ-Δ ADC 中断期间,我将获得我的所有5通道 SAR ADC 中断..

但是、在运行状态下一段时间后、我无法在 Σ-Δ ADC 周期内获得我的所有 SAR ADC 中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     您好、我很满意、

    感谢您使用 MSP430器件。 我们的团队成员将检查您的问题并在稍后回复。

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  此已解决我的问题   按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

    TI 云工具             MSP 产品页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F67641A

    工具/软件:TI C/C++编译器

    尊敬的先生/女士:

    我正在使用 Σ-Δ ADC 触发 SAR ADC ..

    我已经看到 这三个寄存器 SD24BPRE0、SD24BPRE1、SD24BPRE2有一些作用。

    当我的 Pre 大于 appox.300时,我的 sigma delta 和 SAR ADC 不工作文件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="cnchh sharma13"]但在运行状态一段时间后、我无法在 Σ-Δ ADC 期间获取我的所有 SAR ADC 中断。.

    这似乎是由 ADC42勘误表引起的( 有关更多详细信息、请参阅勘误表)。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请阅读以下主题。 它应该非常有帮助。

    MSP430F67791A:ADC10从 SD24脉冲触发

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sath sharma13"]当我的 Pre 大于 appox.300时,我的 Σ-Δ 和 SAR ADC 不起作用文件...

    确保预加载值不超过 OSR 值。 否则、它会翻转。 OSR 用于延迟小数样本、只能上升到等于 OSR 值的整个采样延迟。 如果您使用的 OSR = 256、则超出了限制。 如果需要额外的延迟、则需要在存储 ADC 样本的数组中延迟整(整数)样本。

    此致、

    James