This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432E4 &放大器;SSL/TLS

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/792706/msp432e411y-msp432e4-ssl-tls

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3235SF

您好!

在我的项目中、我使用 CC32xx 器件、其中 NWP 内部集成了 SSL/TLS 协议栈。 但我有一个具有有线以太网的项目。 在这种情况下、MSP432E4由于集成以太网 PHY 而有望实现。 安全套接字 SSL/TLS (TLS 1.2或 TLS 1.3)是强制性功能之一。

TI 是否提供自己的 SSL 堆栈或必须使用第三方堆栈? 是否提供了 SSL 使用示例? 有许多第三方 SSL 堆栈、但它与 MSP432E4集成的外观如何? 某些 SSL 堆栈(如 wolfSSL)由于价格高而无法实现、但某些 SSL 堆栈(如 emSSL)、HCC 的 TLS 堆栈(TLS 堆栈)的价格合理。 最后是 mBed TLS,但我不确定 Apache 许可证的兼容性。

感谢您对正确文档的任何评论或链接。

BTW... 是否可以使用以太网 PHY 获取 MSP432器件的私有路由映射(我想我们的 NDA 也已更新、以涵盖 MCU)?

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将请同事发表意见、但更多信息可在网络服务用户指南中的此处找到。 具体来说、使用了 mbedtls。

    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    好的、在快速查看 MSP432E4 SDK 中的示例后、我了解了您要说的内容。 但欢迎提出任何其他意见。

    但我仍然担心 MSP432E411中的内存资源不足。 在 CC3220SF/CC3235SF、我有256KB RAM 和1MB XIP 闪存、这对我的应用来说很好。 MSP432E411的存储器大小相同、但 TCP/IP 堆栈和 SSL 堆栈会在 MCU 中占用此存储器资源。 CC3220/CC3235在专用内核 NWP 中具有所有这些网络功能。 因此、我对具有以太网 PHY 和更高存储器功能的 MCU 感兴趣

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    正如 Chris 所指出  的、SimpleLink MSP432E4 SDK 中使用的是 mbedTLS、这是因为它具有用户友好型 Apache 许可证。 mbedTLS 高度集成到网络服务层中;请 参阅 Chris Sterzik (14446)指出的链接。 使用网络服务层的另一个优势可通过 SimpleLink CC32xx SDKSimpleLink SDK Wi-Fi 插件实现应用代码可移植性;仍需进行少量修改、但移植工作应相当快。

    正如您已经注意到的、MSP432E4 MCU 没有单独的网络内核/存储器。 您可以使用 SDK (./examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/ns)中的一个示例了解 NDK 堆栈和网络服务层占用的内存大小。 请注意、示例和堆栈的配置是针对一个非常通用的情况提供的。 根据您的用例进行微调可以节省程序和数据内存。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您的评论。

    在我的 CC32xx 中、我使用自己的网络抽象层、而不是 SlNetIf 层。 但我了解网络层的结构。 SlNetIf 层上的可移植性有细微的争议、但这将是一个更长的讨论。

    再次感谢您的宝贵支持。

    1月