This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4132:MSP430F4132:MSP-FET 闪存仿真工具不工作

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/789830/msp430f4132-msp430f4132-msp-fet-flash-emulation-tool-is-not-working

器件型号:MSP430F4132
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

紧急!!!!!

您好!  

我们最近从 Mouser 购买了 MSP-FET 闪存仿真工具。 当我 尝试 通过 具有4线 JTAG 连接(FET-Pro430 lite)的 MSP-FET 调试器连接到 MSP430F4132时、显示以下错误:

JTAG 通信初始化.... 失败

验证安全保险丝........ 失败
-------- 失败!!! --------
========================================================================
JTAG 通信初始化.... 失败
验证安全保险丝........ 失败
-------- 失败!!! --------
========================================================================
JTAG 通信初始化.... 失败
验证安全保险丝........ 失败
-------- 失败!!! --------

当我尝试执行 "Verify Security fuse (验证安全保险丝)"命令时、它显示以下错误:

目标微控制器没有响应!!!

请检查适配器和目标微控制器之间的连接。

因此、我还尝试从 IAR Workbench 下载和调试、但也没有成功、显示以下错误:

2019年4月4日15:31:12:IAR Embedded Workbench 7.12.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\430\bin\430proc.dll)
2019年4月4日15:31:14:使用许可证:PC 锁定许可证-适用于德州仪器 MSP430的 IAR 嵌入式工作平台、8K Kickstart 版本7.12
2019年4月4日15:31:17:固件版本3.12.0.0
Thu 2019年4月4日15:31:17:接口 dll 版本3.13.0.1
2019年4月4日15:31:21:未知设备:(OpenDevice), Device=MSP430F4132, PwLength =0
2019年4月4日15:31:24:致命错误:找不到设备(或设备不受支持)会话中止!
2019年4月4日15:31:24:IAR Embedded Workbench 7.12.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\430\bin\430proc.dll)

JTAG 4线的连接如下所示:

序列号

14引脚连接器(MSP-FET 连接器)

10引脚连接器(MSP430 JTAG 连接器)

1。

引脚1 (TDO/TDI)

引脚1

2.

引脚3 (TDI/VPP)

引脚3

3.

引脚5 (TMS)

引脚5

4.

引脚7 (TCK)

引脚7

5.

引脚9 (GND)

引脚9

6.

引脚11 (RST)

引脚8 (RST/NMI/SBWTDIO)

7.

引脚4 (VCC 目标)

引脚4

8.

引脚8 (测试/VPP)

引脚6 (TEST/SBWTCLK)

请告诉我哪里出了问题、或者如何 通过 JTAG 4线/2线与 MSP430F4132建立连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anchal、

    我不知道使用10引脚 JTAG 连接器意味着什么、但您能否确认与 MSP430的连接如下所示:

    您是否可以测试 SBW 模式? 请注意、连接如下所示:

    最后、您是使用自己的电路板还是 TI 电路板(如果是、哪一个电路板)?

    您是否尝试过将 MSP-FET 与其他电路板/器件配合使用?

    您的 MSP-FET 是否使用最新的驱动程序进行了更新?

    此致、

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anachal、您好!

    我们没有听到您的反馈,并且您创建了重复的线程,我假设您能够解决您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定,则创建新线程),谢谢

    此致
    Kc