This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:MSP430驱动程序下载和 MSP430fr4133引脚多路复用器的可用性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/792736/ccs-msp430fr4133-msp430-driver-download-and-availability-of-pinmux-for-msp430fr4133

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试下载 MSP430FR4133的驱动程序。
使用 TI 帐户登录后、下载未开始。 我还收到了 TI 的邮件、其中包含下载驱动程序的链接。 使用它也不起作用。
我还在尝试查找适用于 MSP40FR4133评估板的引脚多路复用器。 我可以从哪里获得它?
请帮帮我。  
尝试下载时出现以下错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这意味着什么是驱动器? 驱动程序库或演示代码?

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉不清楚。

    实际上、我 以前使用过 TM4C129EXL 评估板。 它有一个驱动程序库文件(TivaWare_C_Series-2.1.4.178)。

    驱动程序库包括用于所有外设功能的头文件和源文件、例如 ADC、SSI、GPIO、PIN_MAP、计时器、 LCD、UART 等  它还包含所有 tm4c 系列电路板的示例代码、例如 blinky、UART_echo、enet_io 等  

    我也在为 MSP430FR4133评估板寻找类似的库。 现在、我通过访问各种外设的控制和值寄存器的直接硬件地址来对 MSP430FR4133进行编码。

    感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以参阅 此 dev.ti.com/.../
    它包含寄存器级和驱动程序库级演示代码。

    此致
    Gary