请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
当我突然尝试休眠模式时、我在进行某些 IO 更改后没有开始对电路板进行编程。
它给了我错误
连接到目标时出错:
(错误-2062 @ 0x0)
无法停止设备。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包8.0.903.2)
所以,有人能帮我把它带回家吗?
谢谢!!
此致、
Bindu