This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:如何解决2062的错误?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/792374/ccs-msp432e401y-how-to-resolve-the-error-of-2062

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我突然尝试休眠模式时、我在进行某些 IO 更改后没有开始对电路板进行编程。

它给了我错误

连接到目标时出错:
(错误-2062 @ 0x0)
无法停止设备。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包8.0.903.2)

所以,有人能帮我把它带回家吗?

谢谢!!

此致、

Bindu