This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:CS DCO 频率 VCC 限制?

Guru**** 2510035 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791737/msp430fr2153-cs-dco-frequency-vcc-limitations

器件型号:MSP430FR2153

您好 MSP430团队、

我只想确认、由于没有显示 VCC 最大 CPU 时钟频率的工作区域图、因此没有受工作电压影响的时钟速度限制?

换句话说、我能否在 VCC = 1.8的情况下以24MHz 的频率运行 MSP430FR2153?  

谢谢!

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第5.6节包含 VCC = 2V 时24MHz 下的测量值、因此这似乎是允许的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munan、您好!
    是的、您的假设是正确的、但请记住24MHz 所需的等待周期。 请参阅用户指南 www.ti.com/.../slau445i.pdf 中第6.5章"等待状态控制"中有关此主题的详细信息
    第二个、但也必须记住的是 MSP430FR2153的工作电压范围。 请参阅表5-1。 器件数据表中的 PMM、SVS 和 BOR。 1.8V 电源不安全、因为在最坏的情况下、器件甚至不会从复位中释放。 最坏情况下 VSVSH+可能为1.99V、这意味着器件需要通过该阈值才能从复位和启动操作中释放。 相反方向、意味着在电源电压下降的情况下、您可以在 VSVSH- 1.87V 最坏情况下进行复位。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的响应以及有关 SVS 电压的提醒。 现在可以实现这一点非常酷!

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、感谢您指出、在数据表中没有注意到这一点!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munan、您好!
    您的问题似乎已经得到了解答、因此我将结束这一主题。

    此致
    Peter