请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我目前正在使用 MSP430FR2355、并尝试使用 ADC 通道1获取 ECG 信号。 信号的最小电压约为200mV、最大电压为2.4V。 我想将中的 ADC 值持续关闭该通道、以便将其输出到 OLED 显示屏。 但是、当我运行下面提供的代码时、数组中的每个值等于1。 我确定我做了一些错误、但我无法弄清楚。 如果有任何帮助,将不胜感激。 提前感谢!
#include #include #include #include #include #include "msp430fr2355.h" void adc_init (void); void adc_init (void){ P1SEL0 |= BIT1; P1SEL1 |= BIT1; ADCCTL0 &=(~ADCENC); ADCCTL0 |= ADCSHT_0 + ADCON;//需要在末尾打开 ADCENC ADCCTL1 |= ADCSSEL_0 + ADCCONSEQ_2; ADCCTL2 |= ADCPDIV_2 + ADCRES_2 + ADCSR; ADCMCTL0 |= ADCSREF_0 + ADCINCH_1; ADCCTL0 |= ADCENC; } int main (void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器 PM5CTL0 &=~LOCKLPM5; uint16_t ADC_temp[100]={}; uint8_t I; ADC_init (); ADCCTL0 |= ADCENC + ADCSC; 对于(i = 0;i < 100;i++){ while (!ADCBUSY); ADC_TEMP[i]= ADCMEM0; } while (1); 返回0; }