This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:CCS/MSP432P401R:初始化闪存编程时出错:不再支持 XMS432P401R 材料

Guru**** 2636155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791982/ccs-msp432p401r-ccs-msp432p401r-error-initializing-flash-programming-your-xms432p401r-material-is-no-longer-supported

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我使用解决方案:CC256xCQFN_EM+BOOST_CCEMADAPTER+MSP_EXP432P401R 评估 CC256C。

现在、CC256xCQFN_EM 未插入),、MSP-EXP432P401R‘s 版本为'Rev 1.0'(黑色)。

 XDS 测试成功。

我下载  具有 ccs8.0.0的 ANPDemo、错误如下所示

Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:不再支持 XMS432P401R 材料。 我们建议您通过在 www.ti.com/product/MSP432P401R 订购样片来改用生产质量高的 MSP432P401R/M 器件。

Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00007FF0处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
Cortex_M4_0:GEL:文件:D:\CC256x MSP432 Bluetopia SDK\v4.2.1.1\Samples\ANPDemo\ccs\Debug\ANPDemo.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

我希望有人能找到解决方案