This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:哪些引脚使用 TIMER_A (无中断)生成 PWM 波形?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791659/msp432p401r-which-pins-provide-generation-of-a-pwm-waveform-using-timer_a-without-interrupts

器件型号:MSP432P401R

我正在使用的板上有40个引脚。 我正在尝试使用 Timer_A 功能来识别所有允许在这些引脚上生成 PWM 波形的引脚、而不使用任何中断以及识别相应的 Timer_A 模块(即 TA0、TA1、TA2、TA3)。

 使用图28。 我提供的 LaunchPad 用户指南中的原理图(图1、共6个):

P2.4-7、TA0
P5.6、TA2

这显然是错误的、因此我尝试搜索是否有人在该论坛上提出任何类似的问题、并遇到了<e2e.ti.com/.../711190>、其中给出了:
P2.0-7.
P3.0-7.
P7.0-7.

是这样吗? P5.6肯定是 PWM 引脚?

我去问一位同事如何解决这个问题、他们向我指出 了图4。 《LaunchPad 用户指南》中的 MSP432P401RIPZ 引脚分配。 我注意到,似乎有很多资料压缩得很紧,我不太确定如何阅读。 例如:

P2.7/PM_TA0.4P7.4/PM_TA1.4/C0.5

PM 是否意味着它支持 PWM? 我认为 C0.5是指相应的捕获/比较副本(副本0至6)、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    PM 表示端口映射。

    有关引脚定义(如"P2.7/PM_TA0.4")的详细信息、请参阅数据表的"详细说明->外设-> Timer_A"部分。

    有关端口映射控制器的详细信息、请参阅《技术参考手册》中的"端口映射控制器"一章。

    谢谢、

    SAI