This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430F2618:在 AS XM1000套件中对器件进行编程

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE232, MSP430F2618, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791525/linux-msp430f2618-programming-the-device-in-as-xm1000-kit

器件型号:MSP430F2618
主题中讨论的其他器件:MSP430AFE232MSP-FET

工具/软件:Linux

大家好、我正在使用无线传感器网络并使用 AdvanticSys 的 xm1000套件、该套件还具有 MSP430微控制器。 我想知道、我们可以通过 Code Composer Studio (TinyOS 和 Contiki 除外)对 xm1000进行编程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定为什么在您的帖子中标记了 MSP430AFE232、因为 AS-XM1000套件包含 MSP430F2618。 可以使用我们的 MSP-FET (和其他)调试器和我们的 IDE Code Composer Studio (CCS)对该器件进行编程。 如果这个套件在电路板上组装了 JTAG 接头、那么您可以对其进行编程。 遗憾的是、我对该套件不是很熟悉、因为我们没有制造它。 也许您可以通过电子邮件 info@advanticsys.com 咨询套件制造商。

    此致、

    James