This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM、MSP-EXP430G2ET:在使 NFC (近场通信)和电源同时为端口供电方面存在问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791349/ccs-rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-msp-exp430g2et-have-problem-to-make-nfc-near-field-communication-and-supply-to-port-power-simultaneously

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ETRF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在尝试使用 MSP-exp430g2et 作为主器件、使用 rf430frl152hevm 作为从器件、通过 NFC 通信交叉驱动两个 LED。

我在 CCS 中打开了端口并使用计时器进行调试、以进行中断编码。

调试成功、但出现问题。

当将 USB 直接连接到 rf430FRL152HEVM 时、两个 LED 工作正常。 但在使用 NFC 通信时、LED 未亮起。

我检查了步越功能、发现在 NFC 通信期间、它没有进入 I 编码的中断计时器。

如果有任何解决方案、或者有一个通过 NFC 通信穿过 LED 的示例。 请告诉我。 谢谢

此致-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joong、

    我刚刚收到了这个主题的提醒、看起来您在我们处理 RF430FRL152H 的论坛中重新发布了、网址 是:e2e.ti.com/.../791126

    让我们在您的另一个线程上处理这方面的支持、我已将其发送给专家、以便尽快与您联系。