This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:触摸传感器板层数

Guru**** 2518780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/790096/msp430fr2512-number-of-touch-sensor-board-layers

器件型号:MSP430FR2512

你好

我想减少我的定制 CapTIvate 板的层数。

当我使用互容量方法时、是否可以使 CapTIvate 的电路板仅包含一层?

如果是、您能否向我展示任何参考设计?

如果没有、您能告诉我我们需要的层数最小吗?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    是的。  例如、为了适应互电容按钮、您需要在 TX 电极中创建一个小的断点、以允许 RX 迹线连接到 RX 电极。

    根据 CapTIvate 设计指南、这里是一个互电容按钮、我对其进行了修改以说明我的意思。

    请记住:避免将 RX 和 TX 迹线彼此靠近布线。  任何靠近 RX 和 TX 迹线的位置都将成为潜在的触摸点。

    以下是 "设计指南最佳实践"一章的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    感谢你的答复。
    我知道。

    此致、
    U-SK