This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用内置引导加载程序的硬件是否正常?

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5969, MSP430FR59691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791194/msp430fr5969-good-hardware-for-using-built-in-bootloader

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

执行摘要:我正在寻找一个建议、将具有附加 GPIO 的 USB-UART 适配器连接到 TST 和! RST 引脚。

长版本:

我正在开发基于 MSP430FR5969的产品、并使用 UART 在正常运行(不是软件更新)下与更大的系统来回发送命令。 我有兴趣通过 eUSCI_A0使用内置的引导加载程序来允许软件更新、我想使用 TST/!RST 引脚进入 BSL。 如果我在具有 I2C BSL 的 MSP430FR59691上执行此操作、我可以使用我的 Aardvark、它在 I2C 之上包含额外的 GPIO。 我有一个用于编程和调试的 MSP-FET、但它似乎只支持完整的 JTAG、而不支持添加了 GPIO 特性的通用 UART 操作。

是否有人建议使用 UART-USB 接口在开发系统中进行测试? 我已经推荐了 Tumpa、但看起来 UART 和 JTAG 接口不能以这种方式组合在一起。 (虽然我还没有购买过一个来试用。)

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的详细博文。

    我建议使用 MSP-FET 调试器。 它不仅允许您通过其反向通道 UART 与目标进行通信(假设来自目标 MCU 的 UART 引脚连接到正确的 MSP-FET 引脚)、还允许您通过发送 BSL 条目命令进入 BSL 模式。 您可以在 MSP 调试器用户指南的第5.6.3节中阅读有关此内容的更多信息

    另一种工具是 BSL 火箭

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个选项是使用 BSL-Scripter 的修改版本和通用 USB 转 UART 适配器(FT232、CP2102、CH340)。  此处的版本 ZIP 文件中有一个说明文件:

    https://github.com/drcrane/bslscripter-vs2017/releases

    我已经在 FR2311上成功测试了它。  我想它也适用于 FR5969。  基本上、修订后的脚本解释器可以选择直接在 DTR 和 RTS (/复位和测试)上生成调用模式、这通常由 MSP-FET 或 Rocket 完成。