This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2755:CCS 和 UniFlash 无法检测微。 问题会带来新的电路板。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/790281/ccs-msp430g2755-ccs-and-uniflash-unable-to-detect-micro-problems-bring-up-new-board

器件型号:MSP430G2755
主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个新板、无法让它 CodeComposer 检测到它。 我要跳过板上的3.3V、因此组装的唯一部件是 JTAG 连接器和 MSP430G2755微控制器。 电流消耗看起来合理、84uA @ 3.3V。 在第一个引脚1 TEST 上、未连接、但我已跳转到3.3V 以启用 JTAG 引脚35-38。  

我已仔细检查了以下连接

引脚 连接
1 -测试 跳转至3.3V
2、16 - Vcc 3.3V
4、15 - VSS GND
35 - TCK
36 - TMS
37 - TDI
38 - TDO

我已经将一个示波器连接到 JTAG 线。 TCK 看起来像一个时钟、TDO 有一个数据突发。   

我出了什么问题? 我需要帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您使用 MSP430器件。 我们的团队成员将检查您的问题并在稍后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    硬件工具用户指南 www.ti.com/.../slau278ae.pdf 的图2-1中显示了4线 JTAG 连接

    TEST 不应连接到 VCC、而应连接到编程器的 TEST 引脚。

    您能否仔细检查并比较其余连接? 您是否连接了 RST、它是否上了电容并上拉?

    谢谢、
    JD