请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2755 主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSER
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个新板、无法让它 CodeComposer 检测到它。 我要跳过板上的3.3V、因此组装的唯一部件是 JTAG 连接器和 MSP430G2755微控制器。 电流消耗看起来合理、84uA @ 3.3V。 在第一个引脚1 TEST 上、未连接、但我已跳转到3.3V 以启用 JTAG 引脚35-38。
我已仔细检查了以下连接
引脚 | 连接 |
1 -测试 | 跳转至3.3V |
2、16 - Vcc | 3.3V |
4、15 - VSS | GND |
35 - TCK | |
36 - TMS | |
37 - TDI | |
38 - TDO |
我已经将一个示波器连接到 JTAG 线。 TCK 看起来像一个时钟、TDO 有一个数据突发。
我出了什么问题? 我需要帮助。
谢谢