This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:查询更大的 RAM、但功能相似

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755, MSP430G2855, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/790378/msp430g2744-inquire-larger-ram-but-similar-function

器件型号:MSP430G2744
主题中讨论的其他器件:MSP430G2755MSP430G2855MSP430G2955

您好、先生、

我是否可以从您那里了解 到 MSP430G2x44系列是否具有更大的 RAM? 如2KB 或4KB。

如果没有、您能否建议一个具有类似功能但更大 RAM 的解决方案?

感谢你的善意帮助。

陈爱德华  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430G2955是2xx 系列中具有56KB 闪存和4KB RAM 的最高成员。 还有具有48KB 闪存的 MSP430G2855和具有32KB 闪存的 MSP430G2755。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4773172、
    请考虑 MSP 主页 www.ti.com/.../products.html 上的器件选择器
    用于在具有所需配置的 MSP 器件上进行搜索。 非常感谢。

    此致
    Peter