This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:与32.768kHz 晶体搭配使用时、Vcc 1.8 - 3V 时最大 MCLK 的典型特性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/789611/msp430f4152-typical-characterization-for-max-mclk-when-used-with-32-768-khz-crystal-for-vcc-1-8---3v

器件型号:MSP430F4152

我们将 MSP430F4152与32.768kHz 晶体搭配使用、频率为8MHz、Vcc < 3V。 即使低于2.2V (闪存写入/擦除、LCD、ADC)、该器件似乎仍可正常工作。 但是、 数据表列出了 Vcc 在1.8V 下的最大 MCLK、为4.15MHz、Vcc= 3.0V 时为8MHz。SLAS648E 第23页的图1更像是这两个测量点的可视化以及闪存写入/擦除的最小电压、以及 fsystem (MCLK)的真实特性 VCC。

在 Vcc = 1.8V - 3.6V 时、与32.768kHz 晶体配合使用时、我能否获得 MSP430F4152 MCLK 的典型特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    感谢您使用 MSP430器件。

    您从数据表中获得的参数就是我们为该器件提供的所有参数。 TI 不能承诺任何超出数据表中运行参数的功能可靠性。 这意味着、如果您运行的器件超出数据表中的参数、则会出现一些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表未提供足够的模糊信息。
    应该能够获得一个 MSP430F4152 Vcc (1.8-3.6V)上最大 MCLK (基于外部32.768kHz 晶振)的典型特性图。 当使用外部32.768kHz 晶体生成 MCLK 时、Vcc=2.2V 时、我最感兴趣的是最大 MCLK 频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我收到了您联系的同事的离线电子邮件。 我将通过电子邮件讨论您的问题、并在讨论结束后再次在此处发布最终答案。