This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:内部错误:(EEMSetVariableWatch)

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/789751/msp430f1232-internal-error-eemsetvariablewatch

器件型号:MSP430F1232

你好。。。
我遇到了与前面所述相同的问题:

内部错误:(EEMSetVariableWatch)

这种评估意味着什么?
我使用 IAR IDE。

如果我测量 FET UIF 430上的电源、 则它不存在。
有时、我通过 FET430UIF 在 VCC 引脚上通电、有时没有。
原因是什么?

我认为、如果我将 FET 引脚 JTAG 2连接到 MSP-Device、FET 会为器件供电。

此致 Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了原因(FET UIF 430、JTAG 引脚2、VCC 上无3V 电压)。 导线连接错误。
    但是、我仍然对消息"(EEMSetVariableWatch)"感兴趣。 这意味着什么?
    此致 Jurgen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juergen、您好!

    很高兴您解决了 VCC 问题。

    关于 EEMSetVariableWatch、 我的理解是它与未正确设置的观察变量有关。

    下面是 使用 EEM 和 IAR 进行高级调试 的文档、它很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、
    非常感谢您的回答。
    谨致问候 Juergen