This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:如何将序列号编程到信息存储器中?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/789195/msp430fr2111-how-to-program-serial-number-to-information-memory

器件型号:MSP430FR2111

您好!

如何将 序列号编程 到信息存储器?

是否有任何有关编程器工具支持这一点的文档? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    FRAM 信息存储器与主存储器一样。 您可以像对主 FRAM 进行编程一样进行编程。

    此致、
    乔维·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请参阅下面的代码示例 以获取参考。

    1.在写入前禁用 FRAM 保护,并在写入后启用保护。

    2.将地址更改为信息存储器地址

    此致、

    乔维·何

    e2e.ti.com/.../framctl_5F00_ex1_5F00_write.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经在 FR2311 Launchpad 上对其进行了测试。

    它可以将数据写入 FRAM 地址0xf500、但仍无法将数据写入信息存储器地址0x1800。

    您也可以帮助验证它吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    FR2311器件没有信息存储器部分、因此无法对其进行编程、您可以在存储器浏览器中看到#0x3FFF3FFF。 您可以尝试使用信息存储器(即 FR4xxx)的其他器件。 请检查存储器组织部分、以查看器件中是否存在信息存储器。

    此致、

    乔维·何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢。

    FR2111是否具有信息存储器? 它似乎也没有信息内存。

    2.如何在生产线上将序列号编程到 FR2111?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如您在数据表中所见、FR2111没有信息存储器。

    请参阅如下所示的 FR4133具有信息存储器

    关于生产线上的程序、它通过 JTAG 发送相应的命令和数据来完成。

    此致、

    乔维·何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jovi、

    我们尝试了 Elprotronic 最新版本 v3.4.3 Lite FT-Pro430、但失败了。
    是否有更多有关通过 JTAG 命令编程序列号的材料? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在处理程序 FR2111代码、以便从 F200开始运行。 以便将 F100-F1FF 地址保留为信息存储器。

    是否有任何有关这方面的示例或建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以拆分 FRAM 存储器并在链接器文件中定义自定义存储器映射。 然后指定要分配的存储器部分、您可以从 CCS 中搜索相关帮助、如下所示。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    乔维·何