This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:从 LPMx.y 中断唤醒

Guru**** 2794825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/790220/msp430fr2000-interrupt-wake-up-from-lpmx-y

器件型号:MSP430FR2000

您好!
对于3.6V 电池应用、在99.99%的时间内、我的器件将处于睡眠(或其他超低功耗)模式、但我需要一个处于高电平或低电平的输出、并且我不能失去此状态、因为它驱动一个小型 MOSFET。

我有2个输入可通过中断从睡眠(或其他超低功耗)模式唤醒。

我不使用外部晶体、也不使用 RTC。

我需要使用超低功耗 LPM4.5、但我有一些问题:
1) 1)我可以使用任何具有中断功能的引脚、还是使用特定引脚从 LPM4.5唤醒?
2) 2)我无法丢失输出引脚... 我可以使用 LPM4.5实现它吗?
3) 3)我是否需要使用 BackupMem 来存储输出引脚的状态?

我等待任何答复。
谢谢、致以诚挚的问候
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    1、可以使用任何具有中断功能的 GPIO 引脚从 LPM4.5唤醒

    2.是的、当您进入 LPM4.5时、您的输出引脚将保持其状态(高电平或低电平)

    3、是的、当进入 LPM4.5时、I/O 寄存器配置设置将丢失、因此您需要将输出引脚的状态存储在存储器中。

    有关用户指南中的 LPM4.5的信息、请参阅以下内容:

    谢谢!

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您的确认!

    此致
    费德里科