This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:使用字段

Guru**** 2517080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/790102/msp430fr2512-usage-fields

器件型号:MSP430FR2512

CapTIvate MSP430系列主要用于哪些使用领域(汽车等)? 在这些应用中、是否还有分配给安全完整性等级(SIL)的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    具有 CapTIvate 的 MSP430 MCU 可用于从工业到电器再到个人电子产品等的应用。 很显然、任何具有 HMI 输入的应用。

    对于汽车、医疗、航天等领域的应用、客户有资格根据其应用对这些器件进行认证。