This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5329:能否将 Intel-hex 文件与 MSP Flasher 配合使用?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/788455/ccs-msp430f5329-can-i-use-intel-hex-files-with-msp-flasher

器件型号:MSP430F5329

工具/软件:Code Composer Studio

您好、社区成员、

我的客户使用 MSP Flasher 向 MSP430F5329写入文件。
但是、无法使用 Intel-hex 文件进行写入。

我收到了客户的以下问题。
您可以检查一下吗?


1. CCS 的十六进制文件"输出 Intel 十六进制格式(–Intel、-I)"无法写入的原因是什么?
2.编写 hex 文件时可以考虑哪些措施?

3.您能说出 ti-txt 文件和 Intel hex 文件之间的区别吗?
->请告诉我是否有 MSP430汇编用户指南以外的解释性材料。


当客户使用 MSP Flasher (1.3.18版)执行写入操作时、该操作如下所示。

1.如果文件为 inter-hex 格式(-intel、-i),则会出现错误。
2.如果文件是 TI-TXT 十六进制格式(-ti_txt)、则写入操作成功。

1中的错误。 是以下屏幕。

C:\MSPFlasher_1.3.18>MSP430Flasher -n MSP430F5329 -w [文件名]-v -z [复位、VCC]
(笑声)
错误:Intel Hex 文件中出现错误
(笑声)

客户想知道为什么不能写入 Intel Hex 文件。

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    MSP430Flasher 支持 TI-TXT 和 INTEL-HEX、两者均由 Code Composer Studio 生成。

    一个主题 与同一问题有关。  请检查此主题以了解可能的解决方案。

    由于 TI-txt 是为客户工作的、  客户使用 Intel-hex 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、

    我假设客户您能够解决他们的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。