This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2355:使用可用的32位硬件

Guru**** 2928520 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPMATHLIB, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/789554/compiler-msp430fr2355-use-of-available-32-bit-hardware

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSPMATHLIB

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我收到以下消息:

(ULP 6.2)检测到使用了具有可用32位硬件乘法器的器件、但也未使用 MSPMATHLIB 库(libmath.a)。  建议使用 MSPMATHLIB 库(libmath.a)来提高性能。

但我还没有找到启用硬件乘法器的方法。

为了让编译器/链接器在 MSP430FR2355硬件乘法器中执行浮点乘法、我需要执行哪些步骤?

感谢你的任何帮助

此致、

Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    简而言之、MPY32外设执行整数和定点数学运算。

    可以在 CCS 中启用/禁用它 、如下所示。

      如果要执行浮点计算、则需要禁用硬件乘法器并 使用 MSPMATHLIB 库。