请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 您好!
客户希望了解计算 ADC 总采样周期的方法。
ADC 配置:
分辨率:12位
时钟频率(fADCCLK):4.4MHz
转换序列模式:通道的重复序列
采样保持时间(ADCSHTx):4个 ADCCLK 周期
输入通道选择(ADCINCHx):4通道
采样周期: 4 clk
同步周期: 1 clk
转换周期:14 clk
每个通道4 + 1 + 14 = 19 clk。
19clk * 4ch = 76clk /所有4个通道。
问题1. 每个 4通道76个时钟周期的计算公式是否正确?
问题2. ADC 采样保持时间对 ADC 结果有何影响?
此致、