This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:MPU

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/789011/msp430fr6879-mpu

器件型号:MSP430FR6879

你(们)好

请告诉我 MSP430FR6879的 MPU 函数。

如下图所示的 MPU 选项卡、它显示"W"未选中。
这意味着写入保护。

1。
如果程序下载时具有写保护、则表示此段(起始地址到结束地址)
永远不会被软件覆盖。 我的理解是否正确?

2.
如果具有写保护功能的段包含固件更新(OTA)数据、则永远不会更新
因为该存储器范围受写保护。 我的理解是否正确?

3.
是否可以使用 JTAG 等外部工具访问具有 wirte 保护的段?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MPU 功能在系列用户指南 的第9章中进行了详细定义:www.ti.com/.../slau367 、以及 FRAM 最佳实践 :www.ti.com/.../SLAA628

    您显示的窗口允许您从 IDE 配置和初始化 MPU。也可以使用受密码保护的 MPU 控制寄存器在固件中启用/禁用 MPU。

    对于您的问题:

    1.是的、如果禁用了写预访问、这将保护这些内存段不会在软件中被覆盖。

    2.是的。

    3.是的。 仍然可以使用 JTAG 或通过固件访问此段、以重新配置受密码保护的 MPU 寄存器。 有一个电子 JTAG 保险丝来禁用 JTAG 功能并且只允许访问 VIS BSL。

    谢谢、
    JD