This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 中是否没有 AGC 函数?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/788806/msp430fr6047-is-there-no-agc-function-in-uss

器件型号:MSP430FR6047

您好、comunitty 会员!

我还有其他有关 USS 的问题。


MSP430FR604x USS 是否具有 AGC (自动增益控制)功能?

根据 MSP430FR6xx 用户指南、有增益表、但没有 AGC 函数。
我认为我使用软件实现了它、但在软件库中找不到 AGC。

如果没有 AGC、请告诉我。

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    提供 AGC。  请参阅以下有关正确启用此功能的信息。

    首先、请参阅下面的常见问题解答。  问题3、4和5是相关的。  

    在 USS_App_userConfig.h 中启用

    /*启用定期 AGC 校准*/

    //#define USS_APP_AGC_CALIBRATE 启用

    在 USS_App_userConfig.h 中设置间隔

    /*! 定义增益放大器常量*/的校准间隔

    #define USS_APP_AGC_CALIBRATE        (0)

    在 USS_userconfig.h 中设置 AGC 常数(FAQ 中提供了值详细信息)

    #define USS_AGC_CONSTANT                60