This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:两个具有 I2C 连接的 MSP430连接

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/788903/ccs-msp430g2553-two-msp430-connection-with-i2c-connection

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 I2C 通信连接两个 MSP430 2553板、因此如何进行连接?

比如引脚编号和代码?

请建议我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以参阅我们的 I2C 演示代码 dev.ti.com/.../
    在演示代码中、有一个连接图、其中将显示需要连接哪些引脚。

    此致
    Gary