This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:BOOSTXL-AUDIO 与 FIR 的行为

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/788403/msp430fr5994-behavior-of-boostxl-audio-with-fir

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

您好!

让我询问一下用户使用"BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994"时音频输出的行为

根据以下用户指南、用户可以在没有 LCD 的情况下使用 FIR 模式。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidubi9b/tidubi9b.pdf

然后、我将通过按下 S1开关来执行"FIR 滤波"模式。

在 FFT 模式下、我可以在"OPAMP (CH2)的输入"和"OPAMP (CH1)的输出"处看到以下预期波形。

但是、当我更改为"FIR 滤波"时、输出消失、我可以听到麦克风和扬声器发出的任何声音。

如果您有上述用户指南中所述的任何程序, 您能否 告诉我们?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们确实遇到了有关演示代码的问题。 禁用 MPU 将解决此问题。
    有关更多详细信息、请参阅此主题帖
    e2e.ti.com/.../752635
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过执行禁用 MPU、我可以观察到"BOOSTXL-AUDIO_RecordPlaying_MSP430FR5994"的预期结果。

    但是、我无法控制以下 FIR 演示的预期结果。

    *"BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994"

    然后、我注意到我们需要从以下句子中检查 DSPLib_lea.h 的"define"。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidubi9b/tidubi9b.pdf

    但是、当我检查上面的头文件时、"MSP_LEA_REVISION_A"和"MSP_LEA_REVISION_B"都未定义。

    要启用上述定义、我们似乎需要启用"_MSP430_has _LEA"。

    因此、我尝试将此定义添加到如下所示的"预定义符号"中。

    但是、我无法观察到预期结果。

    您能否确认我们如何启用 LEA 定义?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我错误地定义了预定义。
    _MAP430_has _LEA 应被改变__MSP430_has _LEA__。
    然后、在源代码中启用 LEA 设置。
    我将从现在开始尝试确认行为。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我通过将 R1和 R4的0欧姆电阻器替换为 R3和 R5来解决了这个问题。
    根据用户指南、当用户使用 LCD 时、似乎需要进行此更改。 但是、在 FIR 模式下、也需要进行此更改。
    (换句话说、当用户使用任何"BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994"演示时、我认为需要进行此更改。)

    此致、