This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:MSP430-CAPMIN 电路原理图的文件名和 Gerber 数据不正确。

Guru**** 2518790 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-CAPMINI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/788861/msp430fr2512-the-file-name-of-the-schematic-and-gerber-data-of-msp430-capmin-was-incorrect

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:EVM430-CAPMINI

你好

当我下载并打开 MSP430-CAPMINI 原理图和 PCB 布局时、
文件名被颠倒。


slar156.zip

EVM430-CAPMINI_PCBLayers.PDF 是原理图
EVM430-CAPMINI_Schematic.PDF 是 PCB 布局

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您指出这一点。 我将检查并向我们的团队成员提供反馈。