This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5326:是否可以在擦除 TI-BSL 之后连接 MSP430 agin。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/788693/msp430f5326-is-it-possible-to-connect-msp430-agagin-after-erase-the-ti-bsl

器件型号:MSP430F5326
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

大家好、TI 人、

在 F5xx 和 F6xx 串行中 、支持客户 BSL。 我想知道我是否擦除了 TI-BSL,但无法下载新的 BSL 代码,是否仍然可以使用 JTAG 接口连接 MSP?

或者这个 MSP430变成了一个"砖型"、怎么也不能把它带回去?

B.R.

——塞法西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SeaFesse、

    任何 BSL 字段的修改都不应影响 JTAG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wei.Jeim Zhao"] JTAG 不应受 BSL 字段的任何修改影响

    大家好、Wei.Jeim、

    感谢您的回复,但 我不同意您的回复。

    根据 slaa450A 的说法、有一个名为"引导代码"的代码(TI 不会对其进行重新调整、但在用户指南中提到)、该用户有权决定运行 BSL 代码或应用代码 、甚至 JTAG/BSL 密钥也会生效。  

    我发布这个线程是因为   我在使用 MSP-GANG 擦除 TI-BSL 代码后无法再次连接(JTAG 接口) MSPF5326。  我想知道为什么以及如何使我的可怜的 MSP 回归:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 F5xx/6xx 上擦除 BSL (BSL 段中的所有值为0FFFFh)后、JTAG/SBW 连接将正常工作。 但是、通过用错误代码(错误的 JMP 表、保护功能或熔丝保护)更新 BSL、可以使器件起欺骗作用。