This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:适用于 CapTIvate 接近技术的 CapTIvate 项目

Guru**** 2530180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/788374/msp430fr2633-captivate-projects-for-captivate-proximity

器件型号:MSP430FR2633

CapTIvate 接近传感的 CapTIvate 项目

您好!

我们想要评估 CapTIvate 接近技术;但是、我们找不到 CapTIvate 接近技术的示例代码。
在 v1.70等过时版本中、CapTIvate 设计中心似乎包含 CapTIvate 接近技术的示例代码;但是、最新版本不包含 CapTIvate 接近技术的项目?

您能告诉我 CapTIvate 接近传感的评估方法吗?
您能告诉我为什么删除了样片代码软件?

是否有其他解决方案来评估接近应用。
我们希望检测传感器和手之间的10cm 空间。

此致、
Nomo

CapTIvate 接近技术示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    你是对的。 CapTIvate 设计中心 v1.70中的接近示例已在最新版本中删除、因为由于会影响系统灵敏度的许多因素、很难可靠地实现10cm 的接近距离。 在理想条件下、例如大尺寸和最小的周围寄生接地耦合、更真实的接近距离为2-3厘米。 因此,决定不再推广接近,因此删除了这些例子。 我们也不再制造 CapTIvate 评估套件随附的 CapTIvate 接近 PCB。

    现在、这并不意味着您无法在设计中实施接近传感器。 CapTIvate 设计中心仍然允许您创建和调优接近传感器以及生成应用代码。 所以、请简单介绍一下您在近距离接触时要做的事情、也许我可以指导您完成这些步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dennis -San、

    感谢你的答复。
    我可以了解接近解决方案的最新状态。

    此致、
    Nomo