This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:安全闪存区

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/806195/msp432e411y-secure-flash-zones

器件型号:MSP432E411Y

MSP432团队、

MSP432E411Y 是否具有安全闪存区域?  网络上的产品选择器上显示是、但数据表中没有。  这在网络上的产品选择器上被称为"软件 IP 保护"、并在 MSP432P401器件的数据表中列出。

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、
    安全闪存区域的具体实现可在 MSP432P 器件系列中找到、而不是在 MSP432E 系列中找到。 我需要研究命名惯例、但我的假设是"软件 IP 保护"是通用描述、其中安全闪存区域是特定类型的 IP 保护。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

      这是一个命名约定。  如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Chris