This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633:RST 引脚和 SBWTDIO 引脚

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805989/msp430fr2633-msp430fr2633-rst-pin-and-sbwtdio-pin

器件型号:MSP430FR2633

您好!

AM 使用 MSP430FR2633控制器、而 AM 使用 Spy-Bi-Wire 接口进行通信。

但是引脚 RST 和 SBWTDIO 是多路复用的、那么、如果我想使用 RST 和 SBWTDIO、如何配置这两个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RST/SBWTDIO 功能由 SBW 主器件(FET)的 SBW 进入序列(TEST/RST 上的特殊模式)选择。 这不能由器件本身更改。 加电/复位后、RST 是默认引脚功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himani 您好!

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。